This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请咨询 TI#39;s 太阳能充电芯片 BQ24650、为2节锂电池充电

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728465/consult-ti-s-solar-charging-chip-bq24650-to-charge-2-lithium-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ24650

我目前正在使用 TI 的 BQ24650芯片、输入为60W 交流/直流充电器(主要使用此充电器)、输出为20V。

20V 是 BQ24650的输入电压。

2.芯片的 MPPTSET 引脚大于1.2V。

设计用于为2节锂电池充电、最大充电电流为4A。

下图是原理图:

如果我将输出电压设置为8.4V、即 VFB 的外部分压电阻器为499K、100K、则在加电后将有30分钟的4A/10充电过程、大约为400mA (因为 VFB 电压低于 Vlowv)。 )、如下所示:

在正常情况下、400mA 可充电至大约8V、以使用4A 电流充电。 当电池电压位于底部时、它的充电电流为400mA。 这一进程需要太长时间;

如果 Vlowv 阈值降低约7.2V、则输出电压将达到约9.2V、这将导致电池损坏。

 

问题是:

1.我想降低以1/10充电电流充电时的阈值、并希望将输出电压降低到8.4V、但两者之间的矛盾之处。 请提供其他建议?

2. TI 是否有其他型号可满足此功能? 20V 直流输入+太阳能功能、输出可以为2节锂电池充电、充电电流大于或等于4A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)要将输出电压设置为8.4V、VFB 的外部分压电阻器应为300K Ω、100K Ω、因为 FB 引脚电压调节为2.1V。
    2) 2)BQ24650可支持远高于4A 的快速充电电流。
    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。