This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:钳位体二极管

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743744/lm5110-clamping-body-diodes

器件型号:LM5110

您是否会建议 OUT_A 和 OUT_B 引脚上是否存在钳位体二极管? 即、如果器件未通电、输出将被钳位到0V 开始的二极管压降?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的帮助、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组的应用工程师。

    驱动器数据表的图17对输出级进行了建模、其中 Q1和 Q2的体二极管有助于钳制驱动器的输出并防止因意外的负瞬态而造成损坏。

    如果 您需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、

    感谢您的澄清。 我只是想确保这个数字是正确的、因为我在电气规格表中看不到任何详细信息。

    感谢你的帮助。

    迪伦