This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:如何设置电流限制电流?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743768/tps24750-how-to-set-current-limit-current

器件型号:TPS24750

大家好、

我对电流限制点有一些疑问。

数据表显示第7页中的电流限制阈值为22.5mV~27.5mV、典型值为25mV。 但在第26页中、为什么允许10mV~42mV 的阈值?

2.流经 Rset 的电流是否等于流经 IMON 引脚的电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1A)器件字符化在25mV 阈值下完成、但您可以根据设计中的系统噪声和功率损耗注意事项自由选择 b/g/n 10mV~42mV

    2A)正确。 RSET 电流等于流经 IMON 引脚的电流

    此致、
    Rakesh