This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 SOC 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742996/bq34z100-bq34z100-soc-problem

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他部件:BQ76930、、 BQSTUDIO

大家好、 我手头上有几组72v40ah 锂电池组、三星电池、我们自己的电池保护板是 MAED、BQ76930 + BQ34Z100-G1。
BQ34Z100-G1已配置参数、自学成功;现在我们发现了一件奇怪的事情、当电池组在10A、15A、20A (恒定电流)放电时、从100%到0的整个放电过程、SOC 非常精确。 但是、当以24A、30A、36A (恒定电流)放电时、100%~ 90%的 SOC 非常精确、但在不到90%之后 、它下降得非常快。 请帮助您了解问题所在。 下面是供参考的原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、青色、

    请参阅此帖子中提供的建议: e2e.ti.com/.../737245

    如果在执行上述 POST 中给出的步骤后问题仍然存在、请提交 gg.csv 文件、SREC 和事件日志(使用 bqStudio 以1为间隔登录并启用所有列)。

    此致、
    Bryan Kahler