This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640充电电流要求

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743578/bq24640-bq24640-charge-current-requirements

器件型号:bq24640

您好!

我对根据数据表中给定公式计算的充电电流参数有点困惑。 我想使用此 IC 为来自 Visay 的2个超级电容器(45F/5.6V)充电。 我有一个+10V 电源、最大提供3A 作为我的电路的输入。 因为我会以某种方式使用大约两个串联的 schottkey 二极管来提供反向保护。 电源电压略低至9.6-9.7V。

从表3 (部件号:MAL219690202E3)中的超级电容器196 HVC ENYCAP 数据表中可以看出、建议的充电电流为30-300mA、0.5A 是充电和放电的最大值。

这是否意味着我必须将充电电流设置为最大仅0.5A 超级电容器堆栈。 我想为每个超级电容器充电至4.8V (9.6V)。 这意味着半桥配置的占空比几乎等于0.98。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10V 输入可能无法为高达9.6V 的超级电容器提供足够的余量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电电流不应超过超级电容器指定的最大充电电流。

    BQ25640充电器基本上是一个降压 DC-DC (降压)转换器。 它要求输入电压高于输出电压、并为正常运行留出一定的余量。 它可能支持99.5%的典型最大有效占空比。

    强烈建议在设计定制板之前先测试 BQ24640 EVM、从而熟悉 BQ24640充电器的操作。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。