This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:跳周期模式的工作原理以及二次谐波是如何发生的

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724504/lm5141-the-working-principle-of-skip-cycle-mode-and-how-does-the-secondary-harmonics-happened

器件型号:LM5141

您好!

最近、我对 LM5141进行了一些效率测试、我发现我的测试结果与数据表有很大差异。 因此、我对 SW 波形的基础进行一些分析、发现当 LM5141在跳周期模式下工作时、 随着负载电流的增加,SW 波形将会发生不同的变化,如所附文件所示,我想问控制 器如何更改开关的数量。 是不是根据输出电压的反馈? 另一个问题是为什么会出现二次谐波现象、这是如何发生的? 第三个问题是、如果我的测试方法有问题、为什么我的测试结果与我们的数据表有很大差异? (随附测试报告)。 期待收到一些反馈。 谢谢!e2e.ti.com/.../LM5141-DCM-efficiency-analysis.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    我将在星期一回顾一下这一点并作出答复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    非常感谢、期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    看起来您在 CCM 下具有次谐波振荡。 您使用的是 EVM 还是定制板? 如果是定制板、请共享布局。 我们可能会看到一些不稳定因素、这会损害结果。

    请允许我与该部分的专家联系、以回答您的其他问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的回复、我将使用 LM541 EVM 进行此测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    我将尝试在实验室中重现此问题。

    您对 EVM 进行了哪些更改?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    我目前在实验室中没有这个。 我将订购一个。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Test-EVM.docxHiSam、

    我不会更改 EVM、如随附的文件所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Efficiency-test-and-analysis.pptxHiSam、

    我想与您分享有关此问题的更多测试信息。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    感谢您提供所有这些信息。 我有 EVM、我一直在测试。 我看到的是您看到的内容。

    这可能是器件采购方面的问题。 如果 EVM 上的组件缺货、则必须使用尽可能相似的器件进行更换。 有时、这种情况不能正确执行、操作会受到影响。 我正在缩小此范围、因此我会随时为您发布。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    非常感谢您的善意帮助。

    您是否还可以在负载电流为0.01A、0.1A、1A、2A、3A 时测试效率、然后与数据表测试结果(LM5141的用户指南)进行比较。 我想确保我的测试结果是否正确。 今天、我想确保测试结果是否为真、因此我计算跳周期模式下的效率。 并发现计算结果的趋势与测试结果几乎相同。 但是、当负载电流较低时、计算结果低于测试结果(正如我的 Word 文件中所附的图片)。 因此、让我怀疑我的测试方法是否有问题。 我连接了测试方法。

    我还发现、当 LM5141在跳周期模式下工作时、开关频率不是常规的。 我也将其附在你的后面。 这可能会为您提供更多信息以供分析。 非常感谢。    

    Jessica。

    e2e.ti.com/.../test-way.docxe2e.ti.com/.../skip-cycle-mode-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    我看到了您看到的内容。 我们目前正在调查。

    Sam