This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:此 LDO 是否提供引脚 FMEA 报告?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743635/tps7a52-q1-is-pin-fmea-report-available-for-this-ldo

器件型号:TPS7A52-Q1

您好!

TPS7A52-Q1 LDO 的引脚 FMEA (应用报告)是否可用?

谢谢你。

此致、

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    短接至相邻
    输出 常闭 无影响
    常闭 FB 无影响
    FB PG 如果 VPG 高于3.6V、则将超过 NR/SS 上的绝对最大额定值、并且 LDO 可能会损坏。  否则、基准电压将等于 VPG、输出电压将相应缩放
    PG DNC 这可能会损坏器件
    DNC 常闭 除非 NC 悬空、否则可能会损坏器件。  如果 NC 悬空、这是该引脚的正确状态。
    常闭 GND 这将有助于最大限度地提高 LDO 的本地 GND 覆铜、从而有助于提高 LDO 的热性能
    常闭 偏置 无影响
    偏置 NR/SS 如果 Vbias 高于3.6V、则将超过 NR/SS 上的绝对最大额定值、并且 LDO 可能会损坏。  否则、基准电压将等于 Vbias、输出电压将相应缩放
    NR/SS 英文 如果 Ven 高于3.6V、则将超过 NR/SS 上的绝对最大额定值、并且 LDO 可能会损坏。  否则、基准电压将等于 Ven、输出电压将相应缩放
    英文 在中 当 Vin 高于 UVLO 和 VIH (EN)阈值时、LDO 将始终启用
    在中 GND LDO 将没有输出
    GND 输出 LDO 将进入电流限制并最终进入热关断状态。
    短接至 GND
    输出 GND LDO 将进入电流限制并最终进入热关断状态。
    常闭 GND 这将有助于最大限度地提高 LDO 的本地 GND 覆铜、从而有助于提高 LDO 的热性能
    FB GND Vout 将等于 Vin
    PG GND PG 不会变为逻辑高电平
    DNC GND 这可能会损坏器件
    偏置 GND 如果输入电压小于2.2V、则输出可能处于压降状态。  如果 Vin 大于2.2V、则不会产生不利影响。
    NR/SS GND LDO 内部基准连接到此引脚、如果短接、LDO 将不会有输出。
    英文 GND LDO 将没有输出
    在中 GND LDO 将没有输出
    float
    输出 LDO 负载将不会通电
    常闭 无影响
    FB Vout 在 GND 和 Vin 之间变化
    PG PG 不会变为逻辑高电平
    DNC 这是该引脚的正确状态
    GND 这是所有内部电压的基准。  如果悬空、Vout 将在 GND 和 Vin 之间变化
    偏置 如果输入电压小于2.2V、则输出可能处于压降状态。  如果 Vin 大于2.2V、则不会产生不利影响。
    NR/SS 外部降噪电容不会连接;因此、不会过滤基准电压、也不会进行软启动。
    英文 LDO 可以启用、也可以不启用。  应始终驱动该引脚
    在中 LDO 将没有输出

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。