请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A52-Q1 您好!
TPS7A52-Q1 LDO 的引脚 FMEA (应用报告)是否可用?
谢谢你。
此致、
AJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS7A52-Q1 LDO 的引脚 FMEA (应用报告)是否可用?
谢谢你。
此致、
AJ
你好、AJ、
| 短接至相邻 | ||
| 输出 | 常闭 | 无影响 |
| 常闭 | FB | 无影响 |
| FB | PG | 如果 VPG 高于3.6V、则将超过 NR/SS 上的绝对最大额定值、并且 LDO 可能会损坏。 否则、基准电压将等于 VPG、输出电压将相应缩放 |
| PG | DNC | 这可能会损坏器件 |
| DNC | 常闭 | 除非 NC 悬空、否则可能会损坏器件。 如果 NC 悬空、这是该引脚的正确状态。 |
| 常闭 | GND | 这将有助于最大限度地提高 LDO 的本地 GND 覆铜、从而有助于提高 LDO 的热性能 |
| 常闭 | 偏置 | 无影响 |
| 偏置 | NR/SS | 如果 Vbias 高于3.6V、则将超过 NR/SS 上的绝对最大额定值、并且 LDO 可能会损坏。 否则、基准电压将等于 Vbias、输出电压将相应缩放 |
| NR/SS | 英文 | 如果 Ven 高于3.6V、则将超过 NR/SS 上的绝对最大额定值、并且 LDO 可能会损坏。 否则、基准电压将等于 Ven、输出电压将相应缩放 |
| 英文 | 在中 | 当 Vin 高于 UVLO 和 VIH (EN)阈值时、LDO 将始终启用 |
| 在中 | GND | LDO 将没有输出 |
| GND | 输出 | LDO 将进入电流限制并最终进入热关断状态。 |
| 短接至 GND | ||
| 输出 | GND | LDO 将进入电流限制并最终进入热关断状态。 |
| 常闭 | GND | 这将有助于最大限度地提高 LDO 的本地 GND 覆铜、从而有助于提高 LDO 的热性能 |
| FB | GND | Vout 将等于 Vin |
| PG | GND | PG 不会变为逻辑高电平 |
| DNC | GND | 这可能会损坏器件 |
| 偏置 | GND | 如果输入电压小于2.2V、则输出可能处于压降状态。 如果 Vin 大于2.2V、则不会产生不利影响。 |
| NR/SS | GND | LDO 内部基准连接到此引脚、如果短接、LDO 将不会有输出。 |
| 英文 | GND | LDO 将没有输出 |
| 在中 | GND | LDO 将没有输出 |
| float | ||
| 输出 | LDO 负载将不会通电 | |
| 常闭 | 无影响 | |
| FB | Vout 在 GND 和 Vin 之间变化 | |
| PG | PG 不会变为逻辑高电平 | |
| DNC | 这是该引脚的正确状态 | |
| GND | 这是所有内部电压的基准。 如果悬空、Vout 将在 GND 和 Vin 之间变化 | |
| 偏置 | 如果输入电压小于2.2V、则输出可能处于压降状态。 如果 Vin 大于2.2V、则不会产生不利影响。 | |
| NR/SS | 外部降噪电容不会连接;因此、不会过滤基准电压、也不会进行软启动。 | |
| 英文 | LDO 可以启用、也可以不启用。 应始终驱动该引脚 | |
| 在中 | LDO 将没有输出 | |
非常尊重、
Ryan