This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:开路放大器;短路检测

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743599/tlc5926-open-circuit-short-circuit-detections

器件型号:TLC5926

尊敬的先生。  

TLC5926具有称为 开路检测和短路检测的功能。  

我想知道内部晶体管在这些检测或关断期间仍会导通吗?  

很抱歉问这个问题、但我想再次确认。  

请提供您的建议。  

此致、  

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    对于开路检测、内部电路将检测通道电流、以判断 LED 是否已打开、因此通道必须打开、

    对于短路检测、内部电路将检测通道输出电压、当 LED 短路时、电压将接近线路电压、这样、通道可以处于开/关状态。

    此致!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn–San。  

    我对你的教学感到非常感激。  

    我想知道、灌电流电路是由具有体二极管的 NMOS FET 配置的吗?

    很抱歉再问你这类问题、但对我来说会很有帮助。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    通常、电流阱电路类似于电流镜、可根据电流镜添加一些直流电流增益电路。 因此、您只需将其作为通道输出的 NMOS。

    电源 如果您认为它已经解决了您的问题、请帮助您单击"已解决"、谢谢!

    此致!

    肖恩。