This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:与 AM3352连接

Guru**** 2544770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743080/tps65910-connection-with-am3352

器件型号:TPS65910

你(们)好

连接到 AM335x 的 TPS65910有问题。

请参阅 SWCU093F。

在图2中、VAUX2连接到 VDDSHVx、VMMC 连接到 VDDSHV。

为什么连接是独立的?

在客户应用中、3.3V 应用于所有 VDDSHVx。

那么、如果 LDO 输出能力足够、是否可以将3.3V 从 VMMC 应用到 VDDSHVx?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:
    感谢您关注器件!
    您的问题已分配给设备专家以获得最佳答案;您可以在24小时内获得答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    nA na78、

    请参阅另一个线程、该线程说明 VDDSHV 和 VDDSHVx 是双电压 I/O 单元、工作电压为1.8V 或3.3V
    e2e.ti.com/.../230959

    您可以在第98页的 TPS65910数据表中看到 MMC 是多媒体卡的缩写。 这是 VAUX2和 VMMC 分离的最初原因。 它们是具有相似功能的 LDO、但 MMC 轨专用于 MMC 协议转换器外设 IC、VAUX2直接为 AM335x 3.3V IO 引脚供电。

    如果您正确管理了电源预算、这些 LDO 可互换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Phil
    您好 Brian

    感谢你的帮助。

    我们将与客户交谈、如果正确管理功率预算、则可以将单个 LDO 用于 AM335x 3.3V IO。

    贝斯特雷加兹