This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:关于磁场抗扰度

Guru**** 2381230 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728298/lp2951-about-magnetic-field-immune

器件型号:LP2951
主题中讨论的其他器件: TLV7011

您好 TI。

我的客户正在使用 LP2951 (LDO)和 TLV7011 (OPAMP)进行设计。

它们使用 钕磁铁。

我的客户想要了解  LP2951 (LDO)和 TLV7011 (OPAMP)的磁场抗扰度。

当 LP2951 (LDO)和 TLV7011 (OPAMP)长时间靠近 钕磁铁时、其规格是否不受磁场的影响?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 SS、

    我们没有对 LP2951进行磁场抗扰度测试。 这不是线性稳压器的常见测试。 我们强烈建议构建原型并对原型进行足够的测试、因为磁场强度将取决于应用特定的因素、例如到磁体的距离和任何屏蔽。

    建议将每个 E2E 线程限制为单个 TI 器件、以获得最快的支持。 以下是 TLV7011线程的链接、可帮助您更快速地进行参考:

    e2e.ti.com/.../2688718

    非常尊重、
    Ryan