This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bq27220我已修改此设计容量值、但经过一段时间后、我尝试获取该值并将该值恢复为默认值;

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728071/bq27220-the-bq27220-i-have-modified-this-the-design-capacity-value-but-after-a-period-of-time-i-try-to-get-the-value-and-find-the-value-revert-to-the-default-value

器件型号:BQ27220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这是一个基于 ROM 的监测计。 如果发生 POR 或您按下复位按钮、这些值将恢复为默认值。 请参阅下面的用户指南和 TRM

    www.ti.com/.../sluubf5
    www.ti.com/.../sluubd4

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回应!

    另 一个问题:

    1.如果我想修改该值(如上所述,演示 OTP),是否进入 ROM 模式(使用子命令0xf00);

    2.如果需要进入 ROM 模式,如何退出模式;

    plese 帮了我! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、您不需要进入 ROM 模式。请再次记住、如果器件为 POR、您将丢失存储的任何值。 有关另一个监测计、请参阅相关文档、该文档将指导您完成监测计的编程。

    www.ti.com/.../sluubn3.pdf
    谢谢
    Onyx