This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22672:当在5V 输出设置下添加规范下限电压时的运行情况。

Guru**** 2385430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743499/lm22672-about-the-operation-when-the-specification-lower-limit-voltage-is-added-at-5-v-output-setting

器件型号:LM22672

当输出设置为5V 时、当输入电压为数据规格下限的4.5V 时、
具体而言、输出电流是多少?
还是它会停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此请求发送给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为4.5V 时、输出电压将不会被调节。
    输出电压将略小于5V、具体取决于负载电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢你的答复。