This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87355Q5D:CSD87355Q5D VGS 问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87355Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728541/csd87355q5d-csd87355q5d-vgs-question

器件型号:CSD87355Q5D

CSD87355Q5D VGS 问题:


CTMR 喜欢将 CSD87355Q5D 用于半桥功率级、并且 H/L 侧驱动器电压为12V、但 CSD87355Q5D 推荐的驱动器电压范围为4.5~8V、请提供建议以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    感谢您发帖、CSD78355Q5D 的最大额定栅极电压为10V、因此您不能将12V 驱动器与此器件搭配使用、一种解决方案是使用栅极驱动电压较低的控制 IC。
    如果无法更改控制器、唯一的其他解决方案是使用具有20V 或16额定栅极的分立式解决方案。