This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:断开 VBUS -仅由电池供电

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728432/bq24192-disconnecting-vbus---supplying-only-from-battery

器件型号:BQ24192

您好!  

当我的器件连接到 USB 时、我在使用电容式传感器时遇到问题。 我使用的是 BQ24192、他的 VBUS 连接到 USB。 当器件仅通过电池供电时(USB 断开连接)、传感器工作正常。 所以、我有疑问、是否可以断开 VBUS 与软件的连接(连接 USB 时)、并仅通过电池为器件供电?  

Nenad Gajic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、您好!

    为了将输入与器件隔离、您可以通过设置 REG00[7]将器件置于 HIZ 模式。 请注意、清除 HIZ 的方法是、当器件处于主机模式时、主机清除此位。 如果器件处于默认模式、则在输入重新插入后会清除 HIZ。 在 HIZ 期间、系统由电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Fernando、我将这样做。 我们有另一个与此芯片通信的 TI 电池电量监测计 BQ27742 (我不知道确切的器件型号)、因此我将尝试此方法。

    此致

    Nenad