This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 化学 ID

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728559/chem-id

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我对一些电池运行了 TI chem ID 放电测试、但我正在尝试弄清楚 GPC 报告测试结果中的电芯化学值对应的数字。 在哪里可以找到 chem ID 数据库? 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您可以在此处上传文件。
    www.ti.com/.../GPCCHEM
    系统将向您发回 ChemID 结果

    您应该拥有或创建 TI 帐户以获得结果。

    如果您要下载 chemID 更新程序、则可以在此处找到更新程序。
    www.ti.com/.../gasgaugechem-sw updateR&tisearch=Search-EN-Everything
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 系统已经将化学 ID 结果发回给我、我想知道它们是什么意思。 GPC 报告说:"287是最好的化学 ID 最大值"。 现在、我想知道什么是化学物质"287"、这样我就可以识别我的电池。 我可以在没有 bq 板的情况下发现 Chem ID 更新程序中的信息、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能在 bqStudio 或 bqEvsoftware 中对 chemID 进行编程、具体取决于电量监测计。 TI 不会打开详细的 ChemID 信息、因为它是 TI 专有的。 在 bqStudio 中将 ChemID 编程到电路板或 EVM 后、会在数据存储器中更新 ChemID 信息、但无法查看详细信息。