This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:在 USB500模式下、我们是否应该设置 ILIM 电阻器?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728414/bq24075t-in-case-of-usb500-mode-should-we-set-ilim-resistor

器件型号:BQ24075T

大家好

如果我们问 BQ24075T、您会介意吗?


如果我们选择 USB500模式、我们认识到无需设置 ILIM 电阻器。
但是、没有 ILIM 电阻器、它不会进行充电。
因此、ILIM 电阻器在任何情况下都需要吗?


相关的 ,如果我们选择 USB500模式,则电流限制为500mA 固定值。
因此 、ILIM 电阻器需要多大的值?
我们应该使用3.2k Ω 吗?


然后、OCP 用于充电操作、对吧?
在放电情况下、OCP 不工作、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Q1)如果 ILIM 未连接、则禁用充电、因此如果要使用 USB500设置、则需要将 ILIM 设置为500mA 以上、
    Q2) 1.07K 和3.2K 之间的任何值都应该是可以的
    Q3)如果这是指 ISET 设置、则是仅适用于充电。