This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050无法通过主机计算机软件向 DA 写入配置数据

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728140/bq4050-bq4050-can-not-write-configuration-data-to-the-da-through-the-host-computer-software

器件型号:BQ4050

BQ4050可以读取数据、但无法通过主机计算机软件将配置数据写入 DA、但评估 板可以、请询问您是否需要解锁和其他步骤、如何操作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您的电量监测计是否未密封且处于完全访问模式。 这由寄存器中的 SEC1、SEC0设置为01表示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读出了 SEC1、SEC0设置为11、我尝试了手动解锁的密码、但它不起作用。

    据估计,错误的密码是无意设置的;

    我不知道如何解锁它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elsa、

    请再次确认您已将 SEC1、0设置为11。 如果是、如果您设置了默认密码以外的密码、我们将无法为您提供帮助。 没有其他方法可以解锁监测计、如果需要重新刷新监测计、则需要解锁监测计。

    很抱歉、我们无法为您提供帮助。 您需要获取另一个监测计或 EVM。