This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:.bq.fs 和.df.fs 文件之间的差异-固件更改?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743849/bq34z100-g1-difference-between-bq-fs-and-df-fs-file---change-in-firmware

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1、 BQ40Z50-R2

根据此处的答案: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/693584?BQ27742-G1-Difference-between-bq-fs-and-df-fs-file

有人建议、对于生产、用户只需使用较小的.df.fs 文件、因为它仅包含数据闪存特性、而不是固件数据。

目标器件的未来版本(在我的案例中为 BQ34Z100-G1)包含板载固件更改的可能性有多大?

如果有两年的生产运行时间、那么仅使用.df.fs 文件来调试电池监控器是否合理?  或者、将来运行的电池监控器是否可能会有新固件、从而导致调试过程失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    生产中器件的固件更新可从 TI.com 产品文件夹中获取、但生产过程中加载的原始生产固件不会更改。 这是因为生产固件的更改始终会带来一些风险、可能会对已投入生产的应用程序造成中断。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Matt。 因此、我现在购买或在某些年后购买的 BQ34z100-G1将始终从工厂购买具有相同原始固件的产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 可能在线提供固件更新和版本说明、以便您可以查看可用的更改、但出厂固件将保持不变。
    如果更改变得足够显著、最终可能会导致新的器件型号和新的工厂固件。 例如、TI.com 上提供了 bq40z50-R1和 bq40Z50-R2。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!