Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
我的客户有以下问题:
我有一个将使用 bq34Z100G1的应用、它具有两个通信接口。 主机器件将使用 HDQ 与 bq34z100G1进行通信。 内置电池的 MCU 用于根据客户要求转换 LED 显示屏。 为了避免 HDG 上的总线冲突、我想使用 I2C 总线读取用于 LED 显示屏的 SOC 和电流。 您是否知道这是否可行?
谢谢、
Chuchen