This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:内部输入保护二极管?

Guru**** 2545090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743120/tps3700-internal-input-protection-diodes

器件型号:TPS3700

大家好、团队、

TPS3700是否具有连接到 VCC 和 GND 的内部输入保护二极管?

允许多少电流流经这些二极管(如果放置)?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    该设计中内置了输入保护功能、但我们仅提供绝对最大值额定值、以提供最大输入电压、而不是输入电流。

    该器件将获取所需的 IQ 为器件供电、但不应有额外的不必要电流强制进入输入引脚。 此器件的使用方式是否特殊? 请记住、如果存在过量的输入电流、它应在理想情况下流经输入感应电阻器、而不是流入器件。

    我希望这对您有所帮助!

    Michael