This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:VDDA 的 PGND 或 GND

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743749/bq25703a-pgnd-or-gnd-for-vdda

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

我想知道、BQ25703上 VDDA 引脚处的电容器使用哪个接地。

数据表显示了使用 PGND 的6引脚功能、并显示在9.1典型应用 GND 中。 在 EVM 中、bq2570x 也连接到 GND。

我认为 VDDA 电压也用于测量分流器上的输入电流、因此最好将其连接到 PGND。

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    我已将此差异告知我们的系统团队、并将在下一版数据表中进行更正。 请遵循评估模块并连接到 GND 而不是 PGND、因为我们的系统级(工作台)验证是使用 EVM 完成的。

    此致、
    Steve