This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:当 BAT 升至~ 1V 以上时、不会从涓流充电切换到快速充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743300/bq2000-not-switching-from-trickle-to-fast-charge-when-bat-rises-above-1v

器件型号:BQ2000

e2e.ti.com/.../BQ2000-Question-on-Fast-Charge-11_2D00_2_2D00_18.docx

随附的文字文档包含原理图。  我在原理图上的白色测试中强调了关键电压测量和其他条件。

我加载了3节+1.2V 镍氢串联电池、特意将其低电平运行、以便测试 BQ2000的重新调节功能。  在涓流充电模式下、电路中的电压已充电至原理图中所示的电压。  电池从接近0V 开始。  由于电池电压较低、电路按预期以涓流模式启动。  几个小时后、电池充电至+3.32V、BAT 上的电压增加至+1.063V。  我预期一旦 BAT 超过大约+1V、电路将切换至快速充电、LED 将变为常亮。  它仍以1Hz 的频率闪烁。

工作台电源(随后的 Vcc)的转动没有任何影响。

我缺少什么?

谢谢、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了问题。 输入电压过低。 它必须为+9至+16 VDC。 它是+5.9 VDC。 当我将其更改为+12V 直流时、充电器将在正确的时间切换到快速充电。 我在阅读数据表时遗漏了这个脚注。 我的差。