This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:电池充电电压问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743155/bq24753a-battery-charging-voltage-issue

器件型号:BQ24753A

尊敬的:

我们使用附加电路为电池(2节锂离子电池)充电。

现在、我们对在 TP49 (BATTERY_PACK+网络)测得的充电电压有一些顾虑。 例如、 假设2节电池电压为7.4V (也是标称电压)、现在如果我们连接外部适配器、则 TP49上的电压会突然跳升7.9V (如果我们移除适配器)、它仅会再次返回7.4V。对于所有其他电压、也会观察到+0.50V 的差异。 因此、我们无法测量电池容量等、一旦实际电池电压达到7.9V、BATTERY_PACK+端子将显示最大值为8.4V 的电压 电池容量。 我们还担心这也会对电池造成一些损坏。 我们不明白为什么电池组+网络上会出现这种突然跳转。  

如果您需要更多数据、请回复我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    在电池连接器处测量的电压包括电池电压加上充电电流乘以连接器和迹线电阻器以及内部电池组保护器产生的压降。 这就是为什么最好测量电池组电压以确定容量的原因、仅当流入或流出电池的电流很少或没有电流时。 电池单元还具有一定的阻抗、该阻抗是热量和老化的函数。 因此、在进行测量之前、让电池从电流中放松几秒钟也是一个好主意。 充电器将不允许电压升高到 CV 电压= 8.4V 以上。 一旦 BAT 上的电压达到这个电压、随着电池电压缓慢充电至8.4V、充电电流自然下降。