This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2373:TI 的 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PD 的 TPH、TPL 和/BT 引脚的功能是什么?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743837/faq-tps2373-what-is-the-functionality-of-the-tph-tpl-and-bt-pins-for-tis-ieee802-3bt-ready-poe-pds

器件型号:TPS2373

TI 的 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PD 的 TPH、TPL 和/BT 引脚的功能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPH 和 TPL 引脚用于在 PD 系统内通信分配给 PD 的最大功率。 这通过 PSE 发送/接收的分类周期数从 PSE 传输到 PD。  

    让我们来看几个示例、以便更深入地了解:

    当     PD 从 PSE 接收到一个分级周期时、TPH =高电平、TPL =高电平。 这表示通过2根双绞线在 PD 处分配的功率最大为12.95W。

    2.     当 PD 从 PSE 接收到两个分级周期时、TPH =高电平、TPL =低电平。 这表明 PD 上通过2根双绞线分配的最大功率为25.5W。

    3.     当 PD 从 PSE 接收到三个分级周期时、TPH =高电平、TPL =低电平。 这表示通过4根双绞线在 PD 处分配的最大功率为25.5W。

    4.     当 PD 从 PSE 接收四个分级周期时、TPH =低电平、TPL =高电平。 这表明 PD 通过4根双绞线分配的功率最大为51W。

    5.     当 PD 从 PSE 接收五个分级周期时,TPH =低电平,TPL =低电平。 这表明 PD 上通过4根双绞线分配的最大功率为71W。

    此信息及更多信息可在 TPS2373 数据表的表2中找到、如下所示:

    /BT 引脚用于"通知" PD PSE 将支持新的 IEEE802.3bt MPS 时序要求。 也就是说、如果 PD 看到如下所示的一级长手指、则表示 PSE 可以支持新的.bt MPS 计时。 在此条件下/BT =低电平。  

     

    其他资源