This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:肖特基二极管 D24的原因

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743509/emb1428q-reason-for-schottky-diode-d24

器件型号:EMB1428Q

在 第4页的 EM1402参考设计原理图(请参阅下面的链接)中、有一个肖特基二极管 D24和电阻器 R86。 EMB1428Q 数据表中的典型应用原理图中不存在这些组件。

他们的目的是什么? 它们是否是必需的保护电路? 在我们的设计中、EMB1428Q 有时会永久失效(无法为电池充电)。 更换 EMB1428Q 可以解决问题。 我们想知道我们忽略这些组件是否可能是原因。

链接: www.ti.com/.../tidrn59a.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这些组件用于提供额外的瞬态保护。 例如、在热插拔事件期间、会对器件提供保护。 如果您具有较大的瞬态、则最终可能超过引脚的绝对最大值并损坏器件。