请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 主题中讨论的其他器件:GPCRB
你(们)好 使用 BQ27742的电池在低温下运行时出现问题。 我 从 TI 获得了用于 NCR18500A 的化学成分、并进行了校准和学习周期、但在-20°C 时、电池状态读数不正确。 当电池上的电压为3V 时、BQ27742显示充电50%。 然后立即降至0-1%(参见图)。 是否可以使 SoC 指示更加线性? BQ27742电路板上有一个温度传感器。 TI 算法是否在不同温度下提供电池运行?