This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:可拆卸的 Lipo 电池-反极性保护/行为

Guru**** 2544750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743371/bq2970-removable-lipo-cell---reverse-polarity-protection-behaviour

器件型号:BQ2970

尊敬的 Eric Vos (或其他 TI 员工):

您提到、BQ29700可以处理反极性情况、前提是与 BAT 引脚串联有足够的电阻-大于大约300欧姆、具体取决于电池电压。 您能否验证在反极性情况下、BQ29700将使两个 FET 保持关断状态? 根据数据表中的功能方框图、它看起来没有任何电流流动路径、但它只是一个方框图! 您只需要验证充电 FET 在反极性期间是否保持关闭、因为放电 FET 的体二极管将正向偏置。

谢谢。

Brian West

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不能防止反向充电器连接。 在 反向充电器连接的情况下、需要使用一个低信号独立 FET 将充电 FET 的栅极与源极短路。

      
    谢谢
    Onyx