This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100-G1 -充满电容量-如何正确设置

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728282/bq34z100-bq34z100-g1---full-charge-capacity---how-do-i-set-this-properly

器件型号:BQ34Z100

我有一个3 lion 电池组、2600mAh。  我已经校准了电流、电压和温度、所有这些读数都正确、并与我手动测量的值相匹配。

将电池数量设置为、并且 VOLSET 为高电平。

从与我们的电池匹配的列表中选择化学成分。  我按照工作表设置了 IT_ENABLE 并执行了放电/充电周期、VOK QEN 变高。  电池已充满电、并且没有恢复到低电平。

完整的充电容量显示为970mAh。  我在数据表中缺少如何正确设置它的内容。  我希望它接近2600mAh。

是否有关于如何解决此问题的建议? 还是970正确?  

非常感谢、

Dave。

附加.srec 文件是否有技巧?  e2e.ti.com/.../0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1_5F00_after_5F00_IT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    请执行学习周期。 本文档对该过程进行了详细介绍:

    www.ti.com/.../slua848.pdf

    不过、这适用于另一个监测计、这些步骤有助于进行调试。 本指南中的 LSTATUS 实际上是 bq34z100-G1的更新状态。 此外、忽略4.2.6中的0x0E 更新、bq34z100-G1不平衡电池、因此它将保持在0x06。

    不久将发布专门针对 bq34z100-G1的新学习应用手册。

    如果在遵循本指南后仍遇到问题、请发送电池数据表、学习周期之前的 SREC 和学习周期之后的 SREC、以及1-5秒间隔内的学习周期日志、以供进一步分析。

    此致、
    Bryan Kahler