This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:关于输出电源能力

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743468/lm4121-about-output-supply-capability

器件型号:LM4121

您好!

我计划使用 LM4121器件创建电路。
在他们当中,我想问你一个问题。

如果此器件的输出短路、则在最大电流为30mA 时、电气特性中有一个说明。
此最大电流值是否表示器件可提供的最大能力?
还是该器件能够提供30mA 或更高的电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    LM4121的 SC 电流介于6-30mA 之间。 这意味着、LM4121将拉电流、直到 EC 表建议的5mA 规格。 在达到其 SC 电流5mA 后、输出电压将下降至0V。
    此器件无法处理30mA 电流。 它可以提供的最大电流为5mA。

    使用 LM4121的原因是什么? 您能告诉我您的规格、我能帮您找到能够处理30mA 电流的器件或解决方案吗?

    -Marcoo