This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:当熔丝引脚保持开路时、熔丝位始终置位

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728477/bq40z50-r2-fuse-bit-is-always-set-when-fuse-pin-left-open

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

我知道、如果不使用保险丝引脚、建议将其连接到 VSS。 但我发现、在评估 EVM 时、当熔丝引脚保持断开状态时、熔丝位始终置位。 客户了解 VSS 应连接到 GND、他们将在其系统中执行此操作、但您能否解释当保险丝引脚保持断开时为什么始终设置保险丝位?

我也已参考以下主题。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    保险丝引脚很敏感、可能导致错误检测。 此引脚需要连接至低电平、以便不会导致保险丝比较器跳闸。

    此致、
    Matt