This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池节能

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743435/battery-power-conservation

我正在设计一种低功耗设计、需要将30 Vdc 调节到3.3 Vdc。

开关等不同的稳压  器具有300uA 的 ICC 和~ 4uA 的线性 LDO。

大多数设计人员都将获取效率数字并获取开关。

此设计的其余部分所需的电流小于4uA;因此、如果您选择开关、则消耗的电流超过300uA。

 如果您抓取 LDO、则消耗的连续电流小于10uA。

是的、LDO Vout/Vin 效率数字很低、但游戏的名称是功耗。

其上的 LDO 功率损耗为(Vin-Vout)*Iout。

其中开关是 ICC 加上占空比计算。

有人怎么能证明在这种极低功耗应用中使用开关是合理的。

 谢谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、在轻负载条件下、线性稳压器有时实际上比开关稳压器更高效。  您是否始终在轻负载下运行?  如果不是、您可能需要考虑并行使用线性稳压器和开关稳压器、如以下两部分博客中所述:

    非常尊重、

    Ryan