This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:以1A 电流为电池充电(快速模式)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743660/bq25703a-charging-battery-with-1a-fast-mode

器件型号:BQ25703A

您好!


我正在尝试使用最大值为~ 4.8V 的3节电池为电池充电、电流为1A。

当我将电源可视化时、我看到一切正常(注入 bq25703a 的电流为~ 1A)、但当我查询寄存器时: ChargerStatus (21 / 20h)和 ADCIBAT (29 / 28h)我注意到电流设置为384mA、充电器处于预充电状态。

如何将 BQ25703a 配置为在电流为1A 的快速模式下工作?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    通过 CELL_BATPRESZ 设置的 BQ25703A 的默认设置与锂离子或类似的电池化学物质兼容、其中每节电池大约2.8V 至4.2V 的电压会发生快速充电。 对于不同的化学物质、应通过 I2C 更新这些默认值。

    您可以在0x15中设置快速充电终止电压、在寄存器0x3E 中设置快速充电启动电压、在 POR 上设置 UC 的寄存器0x14中设置快速充电电流。

    如果您将寄存器0x3E 设置为低于电池电压、将寄存器0x15设置为高于电池电压、则应在充电状态寄存器中看到"快速充电"位设置、并在寄存器0x14中看到充电电流设置为速率。 如果没有、请告诉我您的测试条件、如果可能、请使用 Battery Management Studio 捕获您的寄存器设置并发送它们、然后我将从这一侧重新创建。

    此致、
    Steve