This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985A-50DBVR 输出电压与温度曲线@ 12V 输入50mA 输出

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743400/lp2985-lp2985a-50dbvr-output-voltage-vs-temperature-curve-12v-input-50ma-output

器件型号:LP2985

你(们)好

客户希望获得 LP2985A-50DBVR 输出电压与温度曲线@ 12V 输入、50mA 输出

但在数据表中、没有该曲线、仅显示其他输入电压曲线。

您能帮我测试并将此曲线发送给我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    可使用电气特性表估算客户应用中 LP2985A 的最坏情况输出精度。 对于以下数据、当 Vout (nom)= 5V 时、Vin = 6V。当 Vin = 12V 时、稳压器的线路调节规格将降低输出电压精度。  

    精度=输出电压容差+线路调节*Δ(Vin)= 2.5%+ 0.032 %/V *(12-6) V = 2.7%

    因此、当输入电压= 12V、输出电压= 5V 且输出电流= 50mA 时、LP2985A 在最坏情况下的输出电压范围约为4.865V 至5.135V。  

    谢谢、

    Gerard