This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:有关 PGOOD 和断续模式的咨询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743522/lm46001-q1-inquiries-about-pgood-and-hiccup

器件型号:LM46001-Q1

你(们)好。

我询问 PGOOD 悬空时的断续模式。

我在数据表(7.3.12过流和短路保护)中检查了断续模式、如下所示。

'仅当电源正常状态标志为低电平时才会激活断续模式。'

如果没有  上拉电阻器时 PGOOD 的电平与 GND 类似、即使不发生 OV/UV、也会运行断续模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要输出端出现过流情况、断续模式就会启用。

    负载感应开关的电流

    持续32个周期高于 LS 电流限制、电源正常状态标志为低电流、断续电流

    保护模式已激活。 在断续模式下、稳压器通常会在5.5ms 内关断并保持关断状态

    LM46001-Q1会尝试再次启动。

    这意味着电源正常状态标志是 IC 内部的信号。 PGOOD 引脚只是一个指示器、因此即使 PGOOD 引脚没有上拉电阻器、断续模式仍将被激活。

    谢谢

    -Arief