This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:启用 SMB VOUT1的电源输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743152/ev2400-enable-the-power-output-for-the-smb-vout1

器件型号:EV2400

我希望在 EV2400上启用 VVOD.1、以便为 BMS 供电。

它被标记为"可选电压输出(未来扩展)"、针对这个的使能引脚被连接至 MSP430控制器的 P7.4 (引脚57)。 现在可以开箱即用? 否则、我需要焊接一根电缆、以便从其他位置为 VOUT1供电。

我想要启用 VVOD.1的输出:

IT 来源:

启用它的引脚:

有人可以提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nurgak、

    遗憾的是、无法通过当前固件/软件启用此功能。 我将与我们的软件团队讨论是否以及何时添加此功能。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。 此功能是否有 ETA?

    谢谢、

    Nurgak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nurgak、

    现在没有明确的计划来启用此功能。 我正在与我们的工具团队探讨这一问题、但我预计今年不会有任何变化、因为固件版本需要经过正式验证和测试。

    此致、
    Matt