This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:启动时过冲

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742655/tps54540-overshoot-at-start-up

器件型号:TPS54540

我的客户正在使用 TPS54540构建24V 至5V 降压转换器。 原理图如下所示:

5V 输出在启动时具有大过冲、如下所示:

客户尝试添加与 R242并联的 C623、过冲可能会减少、但输出纹波会更大。

您能否检查原理图是否合适、以及如何在不使用 C623的情况下减少过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    您能否尝试将电感器更改为1.5uH (移除 C623)、然后共享结果?

    此外、输出电容器的输出电压纹波要求以及 ESR 是什么? 电解输出电容器可能具有过多的 ESR、或者补偿网络可能关闭。
    此致、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥兰多、
    谢谢。
    我想添加有关此案例的更多信息。
    首先、该器件的负载是传感器 A +一些其他降压和 PMIC。
    它可以在负载没有过冲的情况下工作。
    2.将传感器升级到传感器 B 后、其余的相同、它们将观察到较大的过冲。
    这是因为传感器 B 是电容器负载。
    然后、它们使用不包括传感器 B 在内的负载进行测试、也可以正常工作。
    然后使用(4 220uF 电容器+一些降压和 PMIC)作为负载进行测试、它将具有我在原始帖子中显示的大过冲。

    因此过冲是由作为负载的大电容器(4x220uF)引起的。 电容器用于将传感器 B 仿真为负载。

    因此、我要问:
    为什么更改电感器可能会有所帮助?
    根据提供的新信息、您是否有处理电容器负载的新建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    由于输出电压来自为电容器提供电流的电感器、因此如果电感器电流以更快的速度下降到零、则电压不会上升太多。

    但是、根据您的新信息、我不会更改电感器、而是使用您期望的最大负载电容作为输出电容来重新计算补偿网络(R247、C206、C209)的值。 这应允许控制器在所有使用中工作、但在其他负载情况下、瞬态响应可能会变得更糟。

    这些公式可在数据表 第8.2.2.11节中找到。只需在重新计算时使用最大 Cout 即可。  

    如果可以、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    为什么在 webench 中、开关频率范围仅为100k-1.42M?  

    在数据表中、TPS54540的频率范围为100K-2.5M、而客户电路原理图的频率为1.44M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    webench 菜单有时不显示正确的上限、但您应该能够输入1440以获得用户首选的频率。
    我以1440kHz 和5V 3A 输出运行 webench、以获得与客户相似的原理图。

    但是、在 webench 中更改 Cout 不会为我更新补偿网络。 因此、我建议使用这些公式来找到最佳值。
    -奥兰多