This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211与 UCC27211A 有何区别?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728380/ucc27211a-what-s-the-difference-of-ucc27211-and-ucc27211a

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件: UCC27211

您好!

从数据表中、我没有获得 UCC27211和 UCC27211A 之间差异的相关信息?

您能帮您列出它们吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您关注 UCC27211和 UCC27211A。

    UCC27211对 UCC27211A 的更改是 UCC27211A 对 VDD 高频噪声抗扰度进行了改进、不会导致可能的输出毛刺脉冲。

    如果 UCC27211存在此问题、可通过靠近放置、短走线连接 VDD 和 VSS 以及增大 VDD 电容来解决。

    请通过选择该主题上的绿色按钮来确认这是否回答了您的问题。

    此致、

    Richard Herring