This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:我们是否可以使用套装部件替换 MC33903?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743626/tps65381a-q1-may-we-have-suit-part-can-replacement-mc33903

器件型号:TPS653853-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

你(们)好,先生  

我们是否可以使用套装部件替换 MC33903?

                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    请查看 TPS65381A-Q1器件。 由于它基于直流/直流降压前置稳压器概念、因此比 MC33903效率更高、热性能更好。 它是 PMIC 与 NXP 中此 SBC 最接近的配套器件。 我们不针对 CAN 或 LIN 收发器的集成、因为这些收发器特定于需要哪种类型的 CAN 收发器以及特定的 OEM。 我们看到、PCB 设计和特定客户项目的优化更加灵活、可以分立方式使用收发器。 TPS65381A-Q1具有唤醒引脚、旨在与 IGN (IGN 引脚)和收发器类型唤醒(CANWU 引脚)配合使用。

    您尚未提到功能安全目标级别、但 TPS65381A-Q1是为功能安全应用而设计的。 您可能还想了解的另一种选择是 TPS65320/21-Q1器件、它们是更简单的电源管理器件、如果不需要功能安全功能、也可以作为替代器件。

    希望这将对您有所帮助。

    此致、
    Scott