This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22678:适用于我们应用的 LM22678或 LM2678开关

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743061/webench-tools-lm22678-lm22678-or-lm2678-which-switcher-suitable-for-our-application

器件型号:LM22678

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

问候!!!

我们需要一个帮助、请根据 我们的要求确认此 IC LM22678TJ-5.0/NOPB 合适或不符合以下规格。

因为 目前我有一个设计 LM2678 、但有些专家问"根据 Webench、 LM2678 由于结温过高、不支持您的规格。"


请考虑我们的电池电压是否从24V 或20V 输出电压降低30V、没有变化

1) 1)输入最大电压:从锂离子电池组获取-30V 电压  

2)输出电压为5V/5A 直流 恒定电压、并且根据 我们的要求准确无误   

请提供您对相同问题的宝贵意见

提前感谢您  

此致、

哈迪克·贾尼   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardik、

    它将取决于您的环境温度。 如果您将环境温度保持在30C、Webench 应在电流为5A 时成功仿真30V IN、5V OUT。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 Webench 设计以了解上述规格。

    希望这对您有所帮助?

    David。

    e2e.ti.com/.../LM2678-WB-E2E.pdf