This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:PGOOD 毛刺问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728023/tps544b20-pgood-glitch-issue

器件型号:TPS544B20

尊敬的先生/女士:

我们在使用 TPS544B20时遇到问题。 PGOOD 出现故障、导致系统重新引导。 从数据表中、PGOOD 窗口的默认值为+/-12.5%。   

我是否可以询问 IC 如何在内部设置这个+/-12.5%的窗口? 使用哪个信号(或信号)? 它是否使用 FB 引脚电压并与基准电压进行比较?根据以下波形、在输出电压真正超出+/-12.5%窗口之前是否会将 PGOOD 置位?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    过流故障

    软启动完成

    使能

    除 UVLO 和 OVP 情况外、所有这些都可以触发 PG。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我们找到了原因。 它是由 AVS 信号的急剧下降沿(6us 从786mV 到576mV)引起的。 请参阅下图1。

    我们是否可以像图2所示那样更改 FB 引脚? 假设它不会影响补偿环路。  您能帮您检查是否有副作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方法看起来不错。

    此致、

    Mathew