This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 分布式 BMS

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742598/distributed-bms

我们希望为数据中心开发48V 电池应用
容量要求可能在2.59KWh 至660kWh 之间
对于2.59KWh 的容量、我们可以使用具有内置 BMS 的独立器件

对于超过2.59KWh 的要求、它需要并行化电池模块。
它可以是主从结构或其他分布式 BMS 结构
是否有任何产品支持此类应用?
是否有任何分布式 BMS 文档?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    TI 的电池充电团队没有一个 IC 充电器、而是能够在高达48V 的电压下工作。 但是、有些多芯片电池充电器解决方案在更高的电压下工作。 我建议您在 www.ti.com/.../index.html charger 中快速搜索我们的参考设计。