请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS737 大家好、
我们将在以下条件下使用 TPS73733。
VIN 是由降压转换器生成的5V。
输出电压为3.3V。
前一级的5V 电源输出电压最高可达约3V。
如果 Vin 下降、我们希望停止 TPS73733的输出。
是否可以将通过将 Vin 除以电阻器获得的电压输入到使能引脚?
此致、
Tomoaki Yoshida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.