This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880是否支持“快速”POE?

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728467/tps23880-does-tps23880-support-fast-poe

器件型号:TPS23880

TPS23880是否支持“快速”POE?

下面是我们客户 RFQ 的声明。

PSE 端口还必须支持“快速”POE。 当交换机恢复供电时、PoE 开始向端点供电、而无需等待操作系统完全加载、从而加快端点启动的时间。 无论操作软件如何、都必须存在此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eden、首先、感谢您关注德州仪器(TI)的 PoE 产品。

    对于您的问题、您的终端客户的 RFQ 中是否提供了更多详细信息? "快速 PoE "这一术语不是我所熟悉的、我们可能需要进一步澄清、然后才能与您正确合作、提供所需的解决方案。

    另一方面、这听起来像是在系统级开发的东西、而不是在 IC 解决方案本身内部开发的。 我将与我们的 PSE 应用工程师徐竹篙联系、她可以为您提供进一步的建议。 这可能是我们需要脱机的事情、甚至可能需要与您的终端客户进行3方电话会议。

    期待着共同努力、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eden、

    Thomas 是对的。 快速 PoE 是系统级要求、而不是 IC 级要求。 我们正在开发 PSE 系统软件解决方案、我们可以离线讨论详细信息。 谢谢。

    此致、
    一分钱