This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157:如何判断充电器是适配器还是 USB

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ25601D, BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728309/bq24157-bq24157-how-to-judge-the-charger-is-adapter-or-usb

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件: BQ25601DBQ25600D

降级器、

  我想采用 BQ24157、但我很困惑如何判断 充电器是适配器还是 USB? 因为我想以800mA 的电流充电、USB 的电流限制为500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    bq24157依靠主机处理器通过 I2C 设置其输入电流限制。 主机处理器可能依赖 USB 芯片来区分 USB 和 D+/D-总线上的适配器。

    我们还有其他充电器、它们具有 D+/D-引脚、可根据 USB 1.2执行 USB 检测。 (例如、bq25600D 或 bq25601D)。 请记住、您的系统负责完整的 USB 枚举。