This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:在输出为2.3V @ 0.002mA 的室内应用中使用太阳能电池为超级电容器和锂电池充电。

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726830/bq25570-charging-a-super-cap-and-li-battery-using-solar-cell-in-indoor-application-where-it-outputs-2-3v-0-002ma

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505TPL5100

您好、TI、

我们有一个用例、在 使用室内照明的环境中(正常图瓦)、我们选择的太阳能电池板输出2.25V @ 0.003mA。 这是一个非常关键的应用、我们需要解决这个问题。

TI 能否为我们提供适用于此应用的参考设计或 BQ25570方面的帮助? 我们刚刚达到所需的最低冷启动能量的阈值、这让我感到紧张。 请尽快回复。

此致、

Sumeet Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumeet、

    遗憾的是、我们正在发布 PCN 以将最小冷启动电压增加到略高于600mV。 这是否适合您的应用? 室内照明是否不足以从太阳能电池板提供更高的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们在实际环境中获得2.28-2.3伏的电压、电流为2.3 uA。 太阳能电池 VMP 为4.2V、但照明条件会稍微变暗。 我测量了172 Lux 的光强度。 我的问题是、该电压和电流是否允许 BQ25570退出冷启动。 请尽快回复、因为我们需要在一天或两天内完成设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet、

    仅  当 VSTOR < VSTOR_CHGEN (1.8V)且 VIN_DC 电压低于 VIN (CS)阈值(该阈值增加至600mV)时、才会进行冷启动操作。  如果  太阳能电池的最低电压 从未降至600mV、我不会看到任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的回复。 是否有任何现成的参考设计。 我们能否在很短的时间内查看我们的设计?

    我对 BQ25505和 BQ25570感到困惑。 我应该为我的应用选择哪个 IC?

    理想情况下、我们的应用将每分钟唤醒一次、并发送一条非常短的消息并进入睡眠状态、因此我将使用具有可编程延迟的 TPL5100计时器。

    但是、我的设计中有一个小型太阳能电池、它将为容量为500mAh 的电池缓慢充电。 我计划使用容量更大的备用电池作为缓冲器。

    现在、我希望太阳能电池充电并保持较小的电池始终充电、并且我的系统应始终使用来自此电池的电源、并且仅在连接到能量收集装置的电池上没有足够的电量时才使用缓冲器1。

    您能否向我们提供参考设计或有关我可以使用的器件的任何输入。

    太阳能电池是上面使用的电池、它不会改变。  

    2) 2.3V @ 2.9uA 接近于6.67uW、因此可以从太阳能电池中提取低功耗。 由于它是升压转换器、我假设它将升压2.3V 至4.1V、因此在这种情况下电流将更小。 请提供建议。

    我期待很快收到您的回复。

    此致、

    Sumeet Patil

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet、

    如果二次电池不可充电、我建议使用 bq25505。  它将自动在一次电池和二次电池之间连接外部 FET。  该 EVM 位于 http://www.ti.com/tool/BQ25505EVM-218。  使用 bq25505 的参考设计位于 www.ti.com/.../index.html