This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:充电状态指示灯

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743583/bq24040-charging-status-indicator

器件型号:BQ24040

您好!

我想知道 BQ24040中的充电状态指示器~CHG FET/LED 是如何工作的。

在"8.4.1 ~CHG 和~PG LED 上拉源"章节中的 BQ24040数据表中、我可以看到、在 TEMP 故障状态期间、~CHG FET/LED 为"首次充电时开启"

这意味着什么?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    CHG 将指示电池正在充电。 但针对终端用户的易用性进行了优化。
    1) CHG 将仅在第一次充电期间激活。 这是在为充电器加电后发生的。
    2) 在再充电期间、CHG 未激活。 这时单元完成充电、保持连接的电池电压下降、充电再次开始。
    3) 如果在首次充电(CHG 激活)期间电池温度过高、则电池的电流将停止、但 CHG 的状态不会改变。 当温度降低时、电池的充电电流将恢复。