This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:USB 到 GPIO 的连接和充电问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743442/bq78pl116-connection-to-usb-to-gpio-and-charging-issues

器件型号:BQ78PL116

大家好、我们有关于 bq78pl116应用的多个问题。 我们已根据数据表所附的原理图制造了印刷电路板。

1 -要为电池充电、我们应该在哪里连接辅助电源?

2- PACK+和-端口用于充电和放电。 我们如何在这些模式之间切换?

3引脚 USB 转 GPIO 连接器具有10个引脚、包括3.3V 逻辑电源、无需连接电池组即可为 IC 供电。 但随附的原理图仅包含 SMBus 连接端口、bq78没有逻辑电源引脚。 我们如何将 PCB 连接到 USB 至 GPIO?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    不建议在新设计中使用 bq78PL116。
    您的原理图似乎未随附、但问题看起来可以理解。
    1.充电器电源将连接到 PACK+/-端口。 当电源高于电池电压时、电池应充电。 当电源低于电池时、它将是电池上的负载。 请小心使用设备如果将电源用作充电器、某些电源将阻断电池的电流、而某些电源将尝试吸收电流、并可能损坏。
    2.在设计为可拆卸电池的电池系统中,电池在充电器与负载系统之间物理移动。 在不可拆卸电池的系统中、系统中通常会有电路来控制电源路径、并与系统和电池共享充电器的电流、或在电池充电时禁用负载。 不同的系统或设备可能具有不同的要求、请选择适合您系统的系统。 您确实希望避免低电流充电器开始为电池充电并唤醒系统、从而施加重负载并导致电池出现故障并使充电器过载的情况。
    USB 到 GPIO 是一个通用接口、具有多个引脚和可能的功能。 对于 bq78PL116、适配器仅用于与器件通信、不使用其他信令、未使用的引脚未连接。 例如、请参阅 www.ti.com/.../sluu474第43页的区域 B-1 J8。 bq78PL116为接口信令逻辑的电池侧供电、USB 为信令逻辑的适配器侧供电。 PACK -为信号提供基准。