This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:电流消耗

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727567/lm2776-current-consumption

器件型号:LM2776

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户就 LM2776电流消耗提出了如下问题。


数据表的电源电流= 200 uAmath 是以下条件下的电流?
EN 被置为有效且振荡器电路正在运行、但是内置 MOS 开关的栅极不被驱动
实验结果显示、当内置开关的栅极以2MHz 的频率完全驱动时、即使负载电流= 0、电流消耗也会达到3mA。 当 i = cvf 时、栅极电容为10pF、V = 5V、f = 2MHz 时的流耗仅为100uA。
实验结果3mA 是否正常?

(工作电源电压= 5V)
 
背景
TIDUA 35A、TIDU 813 B 采用 TPS 60402、推荐使用半桥隔离式电源。 为了设计一个电感值小于 TIDUA 35A、TIDU 813 B 的变压器的绝缘电源、我想用 lm 2766制造一个与 TPS 60402功能和高开关频率相同的绝缘电源。 数据表的功耗电流与 TPS 60402没有太大的区别:270uA、LM 2776:200uA、因此我认为 LM2776可以实现低功耗隔离式电源...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    您能更详细地解释一下您的测试设置和结果吗?

    从 D/S 中的图6和图7可以看出、20uA 负载下的效率为10%。 这意味着输入电流约为200uA。 由于效率图中存在一些负载、因此这略高于 IQ 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的回复。

    请参阅随附的文件。

    总之、您能回答以下问题吗?

    数据表的电源电流是否等于以下条件下的电流200 uAmath?
    EN 被置为有效且振荡器电路正在运行、但是内置 MOS 开关的栅极不被驱动。

    顺便提一下、客户使用以下公式(开关电容器?)估算消耗电流

    i=cvf

    这是否可以应用此公式来估算电荷泵 电流消耗?

    此致、

    Shota Mago

    e2e.ti.com/.../LM2776.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    另请在本应用手册所示的点测量电压、以准确计算效率: www.ti.com/.../slva236.pdf

    否、Cfly 不会消耗电流、因为对其进行充电和放电的电流会流入负载、这不是损耗项。

    图4显示了开关时的总输入电流。 电气表中的100uA 值是一个舍入值、更准确地说为65uA (在3.6V 输入电压测试条件下)。

    您可以使用 D/S 图来获取效率、并从中计算任何负载下的输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

    很抱歉让人困惑。

    目前、客户只想知道"仅在开关频率为2MHz (无间歇性)时消耗2.64mA 电流是否正常?"。

    请您回答上述问题吗?

    此致、

    Shota Mago  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您清晰地提出您的问题。 答案是:不 请参阅图4。

    您可能连接了一些负载、或者如果您看到这么大的电流、则测量输入电流的方法不正确。