This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:开环测试

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743343/ucc27714-open-loop-test

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC27712

您好!

 我正在设计相移全桥直流/直流转换器。 我将 UCC27714 用作 MOSFET 驱动器。 但在连接到电路之前、我想测试 UCC27714 IC 的功能。 为此、我制作了一个如图所示的电路。  我探测到的低侧输出脉冲、它正常运行。 如何检查是否有高侧输出?  是否可以将 HS 引脚连接到 GND 并探测 HO 以观察高侧脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonu:

    感谢您与我们联系、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器团队的一员。

    您可以探测 HS 到 GND 以捕获开关节点波形、并使用差分探头探测 HO-HS 以观察高侧输出。

    下面复制的链接是 UCC27712的用户指南(相同系列器件),并详细讨论了如何评估此系列器件。

    www.ti.com/.../sluubo1.pdf

    下面的第二个链接是 UCC27714的实际用户指南、其中器件用于600W 相移全桥(PHSB)转换器。

    www.ti.com/.../sluub02a.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonu:

    考虑使用具有更高额定电压的自举二极管、因为您的原理图上的1N4148的额定电压仅为100V。

    应仔细选择该自举二极管、使其能够在启动期间处理峰值瞬态电流;和

    使其电压额定值处于系统直流链路电压范围内。

    在 EVM 中 ,我们使用了额定值为(>=600V)的二极管。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果问题得到解决、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的宝贵建议。 它解决了我的问题。